假设您要设置数十个新的PDU,一个接一个进行设置是无法想象的工作量,而且,将PDU数据集成到建筑楼或电源管理软件套件中也是一个大挑战。
但如果你选择了PX智能PDU,就无需再担心这些问题。两种简单快捷的方式,可让一名工作人员在不到一天的时间内设置数百条PDU。
还可对每个功能进行编程访问,可以更容易地与第三方解决方案集成,并从一个单一的显示窗口中管理所有解决方案。
观看此演示视频,了解大规模机架PDU的部署和JSON RPC脚本编写的快速、简单和方便程度。
关键视频部分包括:
USB设置是第一种方式,只有力登的产品才提供此种方式。只需要用户在USB闪存驱动器上上传带有设置的文件即刻。
可用于设置IP地址、更改时间设置、设置唯一名称、打开SNMP等。整个过程可在30秒内完成。
通过使用多个USB,一个人可以在一个下午安装数百条机架PDU。如果或当网络不可用时,非常适合用此方法部署PDU。
TFTP服务器设置是一种使用网络,相对更传统的的设置方法。DHCP/PXE安全地识别和引导PDU,并识别机架PDU的IP地址。然后,TFTP服务器将所需的配置推送到PDU。
运用这种方式必须满足以下条件:
尽管这种方法前期需要更多的准备工作,但也可以几乎同时设置数百个PDU。
PX PDU支持完整的软件开发工具包(SDK)和开放API。用户可以使用JSON RPC脚本通过web GUI执行任何操作(电源循环、电源和环境数据点播等)。因此,用户可以从第三方软件(如商业或自主开发的DCIM或BMS套件)管理PDU。
JSON RPC是一个简单的协议,它将Python、Perl和JavaScript等主要编码语言绑定到PDU功能。在PDU的整个产品生命周期中,能够利用JSON RPC脚本来更新PDU固件、备份和恢复配置,并根据应用程序添加更多所需的功能。
可以重启电源端口,获取电力和环境数据,控制阈值和告警设置等等。最重要的是,SDK附带了可以自定义的预集成绑定。一旦遇到困难,力登技术支持团队将随时提供帮助。
客户分两个阶段部署机架安装PDU:
阶段一需要连接到每个设备并通过CLI进行配置。通过串行管理端口/CLI,四个技术人员、耗时16个小时,安装200台PDU的成本为1600美元。
阶段二客户端使用USB大规模部署而不是通过CLI。两个技术人员、两个小时,安装200台PDU的成本仅为200美元。成本降低87.5%!
Cisco使用JSON RPC脚本和Java来调度特定时间开启的PDU端口。允许对特定节点进行系统测试。
领先的跨国技术公司将JSON RPC与PERL和TFTP服务器一起使用,每天数次获取能耗、功耗和平均负载数据。这些可操作信息同时可用于内部维护软件。
领先的社交网络公司使用JSON RPC和Python报告内部DCIM解决方案中的功率因数、幽灵服务器和闲置容量。