Über Raritan

Zusätzliche Möglichkeiten zum Power-Mapping von IT-Racks durch Raritan-Verriegelungslösung

Posted on October 24, 2019

Schiedam, Niederlande (24. Oktober 2019) Raritan, eine Marke von Legrand, hat heute das Portfolio seiner beliebten SecureLock®-Kabel um zwei weitere Farben ergänzt. Neben schwarzen, blauen und roten Kabeln stehen Kunden nun auch grüne und weiße Kabel zur Auswahl.

Die Farbpalette der SecureLock-Kabeln wurde erweitert, da Rechenzentren ihre Energieverteilungsketten immer häufiger farblich kodieren und daher mehr Farben benötigt werden.

Verriegelungskabel, die an SecureLock-Steckvorrichtungen intelligenter PDUs (etwa von Raritan und Server Technology) angebracht werden, verhindern, dass geschäftskritische IT-Anlagen versehentlich von der Stromversorgung abgetrennt werden. Die SecureLock-Lösung reduziert nicht nur das Risiko eines Ausfalls durch ein versehentliches Lösen von Kabeln bei Wartungsarbeiten im Rechenzentrum oder Vibration im Rack, sondern stellt darüber hinaus eine einfache, aber effektive Möglichkeit zur Visualisierung der Versorgungspfade in IT-Infrastrukturen dar.

Stromversorgung „A“ und „B“ mit zwei unterschiedlichen Farben zu kennzeichnen, hat sich als Designansatz für Rechenzentren bewährt. Außerdem besteht ein erhöhter Bedarf, zwischen den verschiedenen an PDUs angeschlossenen Systemtypen unterscheiden, vordefinierte Versorgungspfade von unterschiedlichen Kundenkonfigurationen (d. h. in Colocation-Einrichtungen) visualisieren sowie verschiedene Steckertypen oder einphasige und dreiphasige Anschlüsse auf einfache Weise identifizieren zu können. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Farbkodierung der Versorgungspfade von mehreren USV. Diese ist in Rechenzentren zu finden, die sich ein besonders hohes Redundanzniveau wünschen.

Die CE-zertifizierten Verriegelungskabel mit einer maximalen Betriebstemperatur von 70ºC /158 F. sind in verschiedenen Längen (0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 m) und mit verschiedenen Steckertypen für eine breite Palette an IT-Systemen erhältlich, einschließlich C14/C13-, C20/C19- und C14/C15-Anschlüssen mit flexibler Gummiummantelung für Geräte mit hoher Amperezahl und Wärmeentwicklung von Anbietern wie Cisco®, Dell® und HP®.

Diese intelligente, die Verfügbarkeit unterstützende Verriegelungslösung kann für intelligente Raritan PX® PDUs, Transfer Switches und Server Technology-PDUs verwendet werden. SecureLock-Kabel werden in 6er-Packungen verkauft und sind ab sofort ständig ab Lager verfügbar.

Weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Raritan-Vertreter, autorisierten Reseller oder die Rechenzentrums-Spezialisten von Legrand in der EMEA-Region.

# # #

Alle hierin genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Raritan stellt den MasterConsole® Digital KVM-Switch DUAL vor
Posted on February 23, 2021
Sicherer Remote- und 'At-the-Rack'-KVM-over-IP-Zugriff für Serverräume an Niederlassungsstandorten
Posted on September 14, 2020
New KVM-Over-IP Switch with Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan ist weltweiter Marktführer im Bereich KVM-over-IP-Switche
Posted on November 25, 2019
Raritan präsentiert neuen KVM-over-IP-Switch mit verbesserter Leistung und 4K Ultra HD
Posted on May 21, 2019