Posted on February 6, 2014
—為數據中心、實驗室、分辦事處和廣播室提供快速、安全、可靠的 BIOS 級設備訪問和控制—
美通社紐澤西州薩默塞特2014年2月4日電 力登 (Raritan) 今天推出該公司的下一代 KVM-over-IP 切換器 Dominion® KX III,提供產業最高的視頻性能,為數據中心、實驗室、伺服器機房、廣播製作室和分辦事處提供更好的設備支援。
KX III 的新硬體架構、更強大的 CPU 和改進後的視訊壓縮演算法帶來了高性能遠端視訊體驗,使得工作可以從世界上任何地方遠端完成,從而提高了效率,也不必親自前往設備間。這些改進也能為對廣播、媒體和娛樂產業尤其重要的視訊和音訊密集型應用提供支援。
KX III 的下一代視訊處理引擎既支援傳統的遠端伺服器管理應用,也支援需要1920x1080解析度、24位元色彩、數位音訊和雙顯示器的動態廣播應用。此外,KX III 的流視訊功能使人們可以透過 IP 網路以30幀/秒的速度觀看一部 1080p 的有聲電影。
KX III 下一代視訊處理功能為多個產業提供支援:
舉例來說,力登的一個長期客戶計劃在新的伺服器機房使用 KX III 來審閱和載入視訊、高清圖片(1920x1080)和動畫,在該金融公司大樓的各個公共螢幕上進行播放。使用者將能夠在獨立的視窗中同時連接和運行多台伺服器。
力登高級產品經理 Richard Dominach 表示:「過去,對於需要遠端觀看高清視訊和音訊的應用,可供選擇的系統不僅僅昂貴,而且不靈活。你必須來到設備旁邊才能訪問它。KX III 的獨特之處在於其可以對一般伺服器管理以及使用視訊和音訊的動態應用進行遠端 IP 訪問,從而提高生產力。」
Dominion KX III 簡介
Dominion KX III 企業級 KVM-over-IP 切換器使多名 IT 管理員(遠端和本地用戶皆可)能夠訪問和控制多台伺服器,從而提高了全球各 IT 部門的生產力。這款新切換器為1名、2名、4名或8名用戶提供對8至64台伺服器的遠端控制,借助力登的 CommandCenter 安全閘道,客戶可以透過一個 IP 位址連接至數百台伺服器。透過 BIOS 級訪問,即使伺服器的作業系統不工作,伺服器也始終處於可訪問的狀態。
利用 KX III 的通用虛擬媒體,管理員還可以遠端安裝軟體、傳輸檔案、備份資料和進行診斷。伺服器供電可透過力登的 PX 系列遠端配電單元來控制。
KX III 提供產業最好的高清遠端視訊解析度(1920x1080圖元)、以 DVI 為基礎的數字本地埠(用於機架訪問)和多顯示器支援。和其它只支援模擬 VGA 視訊的企業 KVM-over-IP 切換器不同,Dominion KX III 同時支持類比 (VGA) 和數位視訊(DVI、HDMI 和 DisplayPort)。Dominion KX III 具有 FIPS 140-2 認證密碼模組、智慧卡/CAC 認證和 IPv6 等安全功能。此外,憑藉雙電源和雙千兆乙太網埠,Dominion KX III 堪稱全產業最安全可靠的數字 KVM 切換器。
Dominion KX III 將於本月上市。更多資訊,請參訪:http://www.raritan-ap.com/tw/products/kvm-over-ip/dominion-kx-iii/
力登簡介
力登是公認的各類規模數據中心電源和基礎架構管理解決方案創新廠商。在全球5萬多個地點,力登獲獎的軟硬體解決方案(包括智慧機架 PDU和感測器;DCIM 和能源管理軟體與接入和控制產品)為 IT 和設施主管、經理及管理員提供他們所需的控制力,來提高電源管理效率,改善數據中心生產力,加強分支機搆的營運。力登總部位於紐澤西州薩默塞特,在全球設有辦事處,客戶遍佈76個國家。請閱覽 Raritan.com 或力登部落格。
力登是 Green Grid(綠色網格聯盟)、Climate Savers Computing Initiative(電腦產業拯救氣候行動計劃)和 Leadership in Energy and Environmental Design(領先能源與環境設計協會)的活躍成員。公司因對美國環保署 (EPA) 的數據中心計劃所做出的貢獻而受到美國環保署的表彰。眾多頂級產業分析公司也對力登進行過表彰。力登被 Gartner(高德納)評為「DCIM 最酷廠商」(Cool DCIM Vendor);被 IDC(國際資料公司)評為「全球主要 DCIM 廠商」(Major DCIM player worldwide);被 EMA 評為「最具價值的 DCIM 廠商」(Strong Value DCIM Vendor);還被 TechNavio 評為「關鍵 DCIM 廠商」(Key DCIM player)。
所有標誌均為它們各自所有者的財產。
— SmartSensors 可將溫度、氣流、水/洩漏與觸點閉合分程傳遞至 SRC,建立有助於即時決策的集中觀點 —