Posted on October 2, 2013
(紐澤西州薩默塞特, 2013年10月2日) 瑞力登 (Raritan),全球資料中心基礎設施管理(DCIM)與機架配電裝置的領導者,為旗下的智慧型機架配電裝置 (iPDU) 新增10種全新的顏色選擇,協助資料中心的專業人員在識別與找出配電路徑,以及區別機架內的多台PDU時,能夠節省寶貴的時間。
身為iPDU最大的供應廠商,瑞力登提供了最多的PDU顏色選擇:紅色、藍色、綠色、洋紅色、橙色、黃色、白色、棕色、灰色、淡藍色及黑色。
瑞力登為了使顧客更容易從遠端、任何角度,以及各種照明環境下識別機架PDU,整體PDU機殼採用專業的彩色粉體塗裝技術,而非只是貼上彩色貼紙。並且旗下的SecureLock電源線提供色彩選項,將這些電源線安裝於機架PDU與伺服器電源供應器之間,可防止上述裝置不慎斷開。
瑞力登的電源管理解決方案主管David Wood表示:「我們的客戶,尤其是採用高密度伺服器機架的資料中心,由於越來越難瞭解電力鏈如何組合,因此從以往就不斷要求我們提供彩色PDU。」「色彩是一種可以快速目視識別的簡易方法。例如,以色彩標示的系統,即有助於迅速識別PDU的功能與電源路徑,同時可大幅精簡故障排除工作。」
如eBay等客戶已採用彩色PDU,以協助區別採用多顆電源供應器為伺服器和其他裝置提供電力的A供電與B供電。許多客戶為機架PDU選擇色彩,以符合電力鏈內其他元件所採用的色彩,例如進出UPS的供電,而其他客戶則是以彩色PDU識別不同的電源類型,例如,208V 三相Delta、208V/120V 三相 Wye。除了更容易找到電源元件與避免人為錯誤之外,彩色PDU與SecureLock 插頭線也提供額外的效益,可使資料中心達到最大的正常運作時間。如需更多使用案例,請參閱 《選擇彩色機架PDU的五大原因》電子書。
如何購得
您可以向瑞力登全球的通路夥伴購得瑞力登的全新10種彩色機架PDU。
瑞力登的機架iPDU提供業界最多種類的產品組合,包括,單相、三相、高功率 (400V)、插座計量、插座切換式,以及非切換式機架PDU和行內 (Inline) 電表,以符合多元IT環境的需求。瑞力登iPDU內建智慧型功能,使用選購的隨插即用感應器,可提供即時、插座層級的資料中心能源與負載監控,以及環境條件的監控功能。瑞力登iPDU可搭配乙太網路使用;並可新增選購的Wi-Fi網路。
關於 Raritan (Raritan.com)
具有實績的Raritan 為各種規模的資料中心及實驗室提供創新的電源管理、基礎設施管理、KVM及序列解決方案。在全球50,000個據點都可見到 Raritan 獲獎無數的軟硬體解決方案的蹤跡 – 包括智慧型機架 PDU、能源管理軟體、DCIM 軟體解決方案,以便有效的管理資料中心容量、資產及異動;KVM-over-IP 與 Serial-over-IP 存取產品具備可讓 IT、實驗室及設施主任、經理及系統管理員提升電源管理效率、增進資料中心及實驗室生產力,以及促進分公司營運所需的控制能力。
Raritan總部設於美國新澤西州 Somerset, N.J.,在全球76國內設有服務當地客戶的營業處。請至 Raritan.com.tw 網站深入瞭解本公司,或至 Raritan 部落格密切注意本公司的資訊。Raritan 為 Green Grid、Climate Savers Computing Initiative,以及 Leadership in Energy and Environmental Design 協會的現役會員。本公司對於EPA資料中心倡議計畫所做的貢獻,受到EPA的肯定。
All marks are the property of their respective owners.
— SmartSensors 可將溫度、氣流、水/洩漏與觸點閉合分程傳遞至 SRC,建立有助於即時決策的集中觀點 —