Ressources

Livres blancs

Raritan a publié les livres blancs suivants afin de vous faire découvrir comment nous planifions nos produits et intégrations. La suite...
Filter by:
Ajoutez l’intelligence et la sécurité à l’infrastructure physique

Dans ce livre blanc, nous discutons d’une nouvelle solution flexible pour prolonger la durée de vie de votre infrastructure informatique. Cette solution peut offrir un moyen rentable de surveiller et de gérer à distance une diversité d’installations, sans personnel, en ajoutant une couche d’intelligence activée par une grande variété de capteurs.

Serveurs de consoles série

Cinq façons dont la technologie d’accès à distance améliore la continuité des activités, simplifie la gestion informatique et réduit les coûts.

Le présent livre blanc détaille les cinq principales applications des serveurs de consoles série, explique les avantages de chacune d’entre elles et présente des cas d’utilisation concrets illustrant comment les organisations de toutes tailles peuvent tirer parti de cette technologie.

Les villes intelligentes fonctionnent avec une alimentation intelligente

Dans les villes intelligentes, la distribution de l’énergie gérée à distance permet d’en réduire la consommation, de réinitialiser des systèmes matériels disparates et d’assurer une surveillance environnementale localisée des systèmes de contrôle et de l’équipement réseau qui rend la ville « intelligente ». Ce livre blanc explore le rôle critique que joue la distribution intelligente de l’énergie électrique dans la réalisation de projets «intelligents ».

Indépendance ou co-implantation

Construire et exploiter un centre de données d’entreprise indépendant peut s’avérer être une tâche décourageante, nécessitant beaucoup de capital. Le fait d’être hébergé par un fournisseur d’installations en co-implantation peut alléger le travail de l’équipe responsable des installations de l’entreprise, et réduire l’investissement en capital de celle-ci, tout en laissant au service informatique la responsabilité de la disponibilité des infrastructures critiques et celle de minimiser les coûts d’exploitation.

Surveillance et mesure de la consommation électrique

Le présent livre blanc explique comment les solutions de surveillance de la consommation électrique peuvent être utilisées efficacement pour répondre aux demandes ci-dessus, tout en offrant un environnement informatique capable d’atteindre des objectifs commerciaux, financiers, d’utilisation et de conformité en constante évolution.

Embrasser le centre de données numérique

Dans ce livre blanc, nous examinerons l’importance de la surveillance environnementale des centres de données, étudierons la diversité des stratégies de surveillance et leur complémentarité avec les solutions de surveillance intelligente de l’alimentation. À partir de là, nous verrons comment instrumenter votre centre de données avec ces outils et fournir quelques cas d’utilisation réels.

BlockOps: Comment concevoir une infrastructure blockchain performante

La chaine de blocs est une technologie prometteuse pour de nombreux marchés. Mais comme toutes les initiatives de technologie numérique, la chaine de blocs ne se limite pas aux logiciels. C’est aussi une question de matériel. Pour piloter correctement vos initiatives de chaine de blocs, vous devez fournir les ressources de votre infrastructure à la fois pour soutenir ces pilotes initiaux et pour jeter les bases d’une performance à grande échelle si et lorsque ces projets pilotes conduisent à des implémentations de production vitales et critiques. Ce livre blanc examine les implications de la chaine de blocs sur l’infrastructure de votre centre de données et vous donne des indications.

Sécurité et conformité au niveau du rack

Si vous gérez un centre de données pour entreprise, vous êtes confronté à une augmentation des exigences de sécurité et de conformité au niveau du rack. Il ne suffit plus de simplement protéger votre centre de données dans son ensemble avec un contrôle d’accès en entrée, sécurisé et vérifiable.

Applications à hautes performances avec le Dominion KX III

Les studios de diffusion, les salles de contrôle et autres activités faisant appel à des applications à hautes performances peuvent présenter des besoins problématiques. Les opérateurs et techniciens ont besoin d’un accès ultra-rapide à plusieurs serveurs et stations de travail dans des environnements soumis à  des contraintes de temps, tandis que la prise en charge de la vidéo et de l’audio numériques haute définition,  la possibilité  de commuter rapidement d’une application à une autre,  un faible temps de latence et la prise en charge des cartes vidéo double-sortie et de deux moniteurs constituent des besoins courants.  De plus,  les départements informatique,  ingénierie et autres ont également besoin d’accéder à  ces ordinateurs.  De nombreux clients opèrent dans des environnements fonctionnant 24 h/24, 7 j/7 ou multi-sites, nécessitant un accès LAN,  WAN,  ainsi qu’un accès d’urgence en dehors des heures de bureau.

Le nouvel avant-poste numérique: Pourquoi nous devons repenser les infrastructures à distance

Les technologies de l’information ont toujours sous-tendu l’informatisation sur des sites distants. Or, l’activité numérique vitale sur des sites éloignés connaît une intensification rapide en raison de nombreux facteurs, notamment l’omniprésence de la mobilité, l’Internet des objets et les analyses en temps réel. Par conséquent, les technologies de l’information doivent repenser de façon proactive leur approche de l’infrastructure distante afin de permettre l’activité numérique critique et de garantir sa continuité, le tout en réduisant le coût de propriété des sites distants.

Page 1 of 2 pages  1 2 >