Startseite » Über Raritan » Presseportal » Raritans KVM-over-IP-Switch der Enterprise-Klasse kombiniert erstmals mehrere analoge und digitale Video-Schnittstellenstandards in einem einzigen Switch
Posted on June 12, 2012
Gleichzeitige Unterstützung analoger VGA- sowie digitaler DVI-, HDMI- und DisplayPort-Videoschnittstellen ermöglicht die Steuerung einer noch größeren Auswahl an IT-Zubehör
Essen, 12 Juni 2012 — Raritan gab heute bekannt, dass seine KVM-over-IP-Switches der Reihe Dominion® KX II erstmals mehrere Video-Schnittstellenstandards gleichzeitig unterstützen. Somit können IT-Administratoren in Rechenzentren, Labors und Zweigniederlassungen jetzt auf eine noch größere Auswahl an Servern, PCs, Arbeitsplatzrechnern, Grafikkarten und sonstigen Geräten zugreifen und diese steuern.
Im Gegensatz zu anderen KVM-over-IP-Switches der Enterprise-Klasse, die nur die analoge VGA-Videoschnittstelle unterstützen, vereint der Dominion KX II sowohl analoge (VGA) als auch digitale Videoschnittstellen (DVI, HDMI und DisplayPort) in einem einzigen KVM-over-IP-Switch. Die Unterstützung mehrerer Videoschnittstellen wird immer bedeutender, da die Branche VGA zunehmend den Rücken kehrt und stattdessen auf neue digitale Videoschnittstellen setzt. Von Großherstellern wie Intel, AMD, Dell, Lenovo und Apple wird erwartet, dass sie die VGA- und DVI-I-Unterstützung langsam aber sicher einstellen und durch neuere Technologien wie beispielsweise DisplayPort und HDMI ersetzen.
Neben der heutigen Vorstellung des Dominion KX II Release 2.5 wurden auch neue CIMs (Computer Interface Modules) für die Videotechnologien DVI, HDMI und DisplayPort vorgestellt, mit deren Hilfe die Ports für Tastatur, Video und Maus eines Servers direkt mit dem Dominion KX II-Switch verbunden werden können. Dank Raritans Dominion KX II-Lösung werden für kostengünstige KVM-Switches ab sofort keine kostspieligen Digital-Analog-Adapter mehr benötigt, die zum Teil auch noch unzuverlässig sind. Darüber hinaus entfallen dank Raritans Lösung auch zusätzliche Kosten für die Verkabelung und den Stromanschluss der Adapter.
„Unsere Kunden haben nun die Möglichkeit, all ihre Server und Geräte über eine einzige Konsole flexibel zu steuern, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie mit DVI-, HDMI- oder DisplayPort-Videoschnittstellen ausgestattet sind. Dabei entfallen auch alle mit Digital-Analog-Adaptern verbundenen Kosten und Mühen“, so Richard Dominach, leitender Produktmanager bei Raritan. „Der Dominion KX II der Enterprise-Klasse schützt die Ausrüstungsinvestitionen und setzt im Hinblick auf die vereinfachte Verwaltung von heterogenen IT-Infrastrukturen weiter neue Maßstäbe.“
Die neuen CIMs sind sowohl für bestehende Dominion KX II-Modelle als auch für Raritans Secure-Gateway-Anwendung CommandCenter® geeignet. Hierfür ist lediglich eine Firmware-Aktualisierung erforderlich.
Mit der Einführung von Release 2.5 des Dominion KX II werden ab sofort auch Server mit dualen Grafikkarten unterstützt. Dies ist für Anwendungen wichtig, die einen erweiterten Remote-Desktop über Dualmonitore erfordern.
Das Dominion KX II Release 2.5 und die drei neuen digitalen CIMS – D2CIM-DVUSB-DVI, D2CIM-DVUSB-HDMI und D2CIM-DVUSB-DP – sind ab heute weltweit verfügbar. Besuchen Sie www.raritan.eu/broadcast-kvm/ für nähere Informationen.
Informationen zu Dominion KX II
Der Dominion KX II ist ein KVM-over-IP-Switch, der speziell für Kunden konzipiert wurde, die eine standortunabhängige und sichere Serververbindung benötigen. Der Dominion KX II erhöht die Produktivität von Rechenzentren, Labors und IT-Betrieben aus aller Welt und bietet mehreren IT-Administratoren sowohl lokal als auch per Fernzugriff Zugang und Kontrolle über mehrere Server gleichzeitig. Der KX II bietet einen direkten Zugriff auf die BIOS-Ebene, sodass alle Server stets erreichbar sind – selbst wenn das Betriebssystem eines Servers nicht funktioniert. Mit der Universal Virtual Media-Funktion ermöglicht der KX II zudem die Ferninstallation von Software sowie Dateiübertragungen, Datensicherungen und Diagnosen. Außerdem kann er die Stromzufuhr eines Servers mit optionalen Remote-Stromverteilern präzise steuern. Mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln bietet er überdies die branchenweit höchste HD-Videoauflösung (High Definition) per Fernzugriff inklusive Multi-Monitor-Unterstützung.
Raritans umfassendes Dominion KX II-Portfolio mit bis zu 64 Ports bietet IT-Abteilungen und Laborleitern die Möglichkeit, noch mehr Server, Standorte, Technologieplattformen und Anwendungen mit reduziertem Aufwand sicher zu verwalten und die Produktivität flächendeckend zu erhöhen.
Informationen zu Raritan (Raritan.de)
Raritan ist ein etablierter Wegbereiter in den Bereichen Stromüberwachung und Infrastrukturmanagement, der KVM- sowie serielle Lösungen für Rechenzentren und Labors aller Größen anbietet. Raritans preisgekrönte Hardware- und Softwarelösungen, darunter intelligente Rack-PDUs, Energiemanagementsoftware, DCIM-Softwarelösungen zum effektiven Umgang mit Kapazitäten, Anlagen und Veränderungen im gesamten Rechenzentrum sowie KVM-over-IP- und Serial-over-IP-Zugangsprodukte, werden bereits an über 50.000 Standorten weltweit eingesetzt. IT-, Labor- und Rechenzentrumsleitern sowie Managern und Administratoren bieten sie die nötige Kontrolle, um das Energiemanagement effizienter zu gestalten, die Produktivität in Labors und Rechenzentren zu erhöhen und die betrieblichen Abläufe in Zweigniederlassungen gezielt zu verbessern. Mit seinen weltweiten Niederlassungen versorgt das in Somerset, New Jersey, ansässige Unternehmen Raritan Kunden aus 76 Ländern. Statten Sie uns auf Raritan.de einen Besuch ab oder verfolgen Sie den Raritan-Blog. Raritan ist ein aktives Mitglied der Verbände Green Grid, Climate Savers Computing Initiative und Leadership in Energy and Environmental Design. Das Unternehmen wurde von der EPA für seinen Beitrag zur Rechenzentrumsinitiative der Agentur ausgezeichnet.