Posted on January 8, 2013
-Dominion LXがHDMI、DVI、DisplayPortインタフェースに対応し、
VGAとデジタルビデオ出力サーバの混在環境を1台で管理-
ITインフラ管理のリーディングプロバイダであるラリタン・ジャパン株式会社(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:東京都港区、以下ラリタン、代表:ジェラード・ポール・クラーク)は本日、中小規模向けKVM-over-IPスイッチDominion® LX の新バージョン 2.5.5の提供を開始したことを発表します。
Dominion LXはエンタープライズKVM-over-IPで培った高度な技術を継承しつつ、SMB向けに必要機能を絞り込んだ低価格KVM-over-IPスイッチです。この度リリースしたバージョン2.5.5では、従来のVGAに加え、新たにHDMI、DVI、DisplayPortといったデジタルビデオ出力への対応を実現。近年増えているデジタルビデオ出力サーバの管理が容易になります。また管理者の権限を強化し、素早く確実にターゲットサーバにアクセスできるよう、アクセス中ユーザの強制ログアウト機能も装備。迅速かつ柔軟なリモートアクセスにより、SMBの運用効率改善に貢献します。
Dominion LXにより、一人または二人のユーザは、最大16台のサーバをOSレベルまたはBIOSレベルで、リモート制御できます。遠隔サーバに対してリモートから各種データの転送やソフトウェアのインストールが行えるため、本社にいる管理者だけで遠隔サーバをメンテナンスすることが可能です。HD1920x1080の高解像度により遠隔サーバの画面がクリアに映し出され、まるでその場にいるかのようにコンソール作業が行えます。この他、エンタープライズクラス同様の高いセキュリティ機能も備え、SMBの運用にかかる人員と手間を大幅に軽減します。
Dominion LX バージョン2.5.5 について:
推奨小売価格: 111,000円~
販売開始: 2013年1月7日
外形サイズ/重量: 291×270×44(W×D×H)mm /4.0kg
Dominion LX バージョン2.5.5 の特長:
Dominion LXについて:
Dominion LXの主な機能:
(*) の機能は仮想メディア用CIMが必要です。
詳細はウェブサイト(http://www.raritan.com/jp/products/kvm-over-ip/dominion-kx-II/)をご覧ください。
ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングプロバイダ。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。
※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。
<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com