一部Dominion製品のディジタル証明書の有効期限について - Newsroom - 会社案内 - Raritan

会社案内

一部Dominion製品のディジタル証明書の有効期限について

Posted on November 15, 2011

※この情報は2011/11/14時点のものです。その後Updateされておりますので、最新の情報も併せて参照下さい

www.raritan.com/jp/support/news/dominion-products-2-2011-11-14 (第2報)

www.raritan.com/jp/support/news/dominion-products-3-2011-11-16  (第3報)

過去に出荷されたDominionシリーズの一部にて、ファームウェアに梱包されているディジタル証明書が“2011/11/15”に期限切れとなります。
証明書をデフォルトの状態で使用されている場合には、ブラウザ上に「証明書が期限切れ」である旨の警告が表示されることがあります。

●想定される影響
Dominionシリーズの機器を、CommandCenter Secure Gateway(CC-SG)から管理している環境では、Dominion経由でのターゲットノードへのアクセス時にエラーが発生する場合があります。
これは、CC-SGが自身の管理下のDominionデバイスの証明書の有効期限をチェックしている為に起こるものです。

回避策としましては、まずDominionシリーズとCC-SGのファームウェアを最新のものにアップデートする方法が挙げれられます。
Dominion KX II、Dominion KX II-101、Dominion KX II-101-V2、Dominion KSX IIの各機種につきましては、証明書を差し替えた最新ファームウェアがリリースされています。CC-SGにつきましては、最新のバージョン5.2にアップデートしてください。

Dominion KX II最新ファームウェアはこちら(リリース日が 10/20/2011のバージョン)
http://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-ii

Dominion KX II-101、Dominion KX II-101 V2最新ファームウェアはこちら(リリース日が 10/20/2011のバージョン)
http://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-ii-101-v2 

Dominion KSX II最新ファームウェアはこちら(バージョン2.3.5)
http://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-ksx-ii 

CC-SG 最新ファームウェアはこちら(バージョン5.2)
http://www.raritan.com/jp/support/product/commandcenter-secure-gateway

また、もう一つの方法としましては、CC-SGの”日付”の設定を、過去に戻すことで暫定的に回避可能となります。但し、この場合、設定変更前に予めログなどのデータをバックアップしておくことと、CC-SGのタイムサーバとの同期を解除することを推奨します。 

今後の対応について
上記の回避策にて対応をお願いします。詳細な影響範囲等につきましては現在調査中です。状況につきましては随時アップデート致します。