Posted on February 8, 2012
-業界初8ユーザ8サーバポート KVM-over-IPスイッチ
iPhone®/iPad®からもサーバへのノンブロッキングアクセスが実現-
KVMスイッチのリーディングプロバイダであるラリタン・ジャパン株式会社(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:東京都港区、以下ラリタン、代表:クリス・マクファーソン)は本日、エンタープライズ向けKVM-over-IPスイッチDominion® KX II の新モデル「Dominion KX II-808」を販売開始したことを発表します。
業界初の8ユーザ8ポートモデルのKVM-over-IP「Dominion KX II-808」は、Dominion KX IIファミリでは初の、リモートサーバに1対1 でノンブロックアクセスできる多ポートKVM-over-IPスイッチです。これにより、8人のユーザが同時セッションで8台のサーバにアクセスできるようになり、IT管理者は、他のユーザを気にすることなく、いつでもどこからでも目的のサーバのメンテナンスや障害対応を行うことができます。ノンブロッキングアクセス環境では、これまでシングルターゲットのKVM-over-IPを台数分用意する必要がありましたが、IPアドレスや資産管理の煩雑さが課題となっていました。Dominion KX II-808は、1台で8サーバに同時アクセスできることで、このような負担を軽減します。所有サーバ台数は少ないものの、確実なアクセスを必要とする監視業務などに最適です。
東日本大震災の影響から企業の事業継続に対する関心が高まる中、その対策の一環として外部データセンタの活用を検討している企業が増えています。その際課題となるのが、データセンタに預けたITインフラを、いかに効率よく安全に管理し、その継続性を保つかです。ラリタンのKVM-over-IPソリューションは、IT管理者がいつでもどこからでもデータセンタに預けたサーバをリモート管理するための、様々なレベルのリモートアクセスおよび集中管理を提供しています。BIOSレベルのアクセス制御は障害発生時に威力を発揮し、システムの復旧を強力にサポートします。多額の投資を必要とせず、既存のシステムに追加するだけで、遠隔地サーバの強力なオペレーションが実現します。
Dominion KX II-808について:
推奨小売価格:639,200円
販売開始:2012年2月7日
外形サイズ/重量:439×360×44(W×D×H)mm /4.7kg
Dominion KX II-808の特長:
Dominion KX IIについて:
8ポートから64ポートまで幅広いラインナップを揃えたラリタンのDominion KX IIは、少ない人員で複雑化したサーバ、ロケーション、プラットフォーム、アプリケーションを管理するのに役立ちます。Dominion KX IIは以下の優れた機能を提供します。
詳細はウェブサイト(http://www.raritan.co.jp/products/kvm-over-ip/dominion-kx-II/)でご覧ください。
ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングサプライヤー。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。ラリタンはグリーングリッド(Green Grid)、クライメート・セイバーズ・コンピューティング・イニシアティブ(Climate Savers Computing Initiative)、エネルギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ(Leadership in Energy and Environmental Design)の活動にメンバーとして積極的に参加しています。また、米国環境保護局(EPA)のデータセンタ・イニシアティブへの貢献により表彰されています。ラリタンの電源管理ソリューションは昨年5つの主要なアワードを獲得しています。
※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。
<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com