サポートFAQ - サポート - Raritan

製品サポート

サポートFAQ

Dominion LX II

機能や使い方についてはオンラインヘルプをご参照ください。

Audit log(監査ログ)はどのくらい保存可能ですか?
約2000エントリの保存が可能です。(ログサイズの制限はありません)
修理可能期間は何年ですか。
5年です。装置寿命が5年であるため、これを経過したユニットはリプレースをご検討ください。
メーカーサポートが終了したOSやWebブラウザをKVMクライアントとして利用する構成をサポートしますか。
いいえ、サポートしません。
CVE-2022-25762の脆弱性の影響を受けますか。
いいえ、Apache Tomcatを使用していないため、この脆弱性の影響を受けません。
海外で購入したDLX2を日本国内で使用することができますか。
海外購入品の場合、PSE認証された適切なACケーブルを利用することが必要となります。ご購入の場合は、以下の型番をご注文ください。

259-07-0015-00 / Power Cord PSE Black
HKCを使用している場合、Virtual Mediaへファイルの書き込みができません。
HKCの制限事項となります。
https://help.raritan.com/kx-iii/v3.6.9/en/#47220.htm
Virtual Mediaへの書き込み機能をご利用の場合は、AKCもしくはVKCを使用してください。
AKCで仮想メディアを利用する際、KVMクライアントのローカルディスクを選択できません。
Windows OSに実装されたMicrosoft Edgeを「管理者として実行する」で起動した場合でも、ClickOnceの機能にローカルディスクへのアクセス権を与えられません。
すなわち、ClickOnceによって起動されたAKCがローカルディスクを参照することをWindows OSは許可しないため、仮想メディアとしてローカルディスクを利用することはできません。

ClickOnceからAKCを実行するGoogle Chromeにおいても同様の動作となります。
Microsoft EdgeとGoogle ChromeでAKCを利用していましたが、突然起動できなくなりました。どんな解決方法がありますか?
AKCの場合、ClickOnceアプリケーションの起動が失敗している可能性があるので、Microsoft様が提供されている以下のナレッジをお試しください。

[ClickOnce アプリケーションの更新に失敗する]
https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/developer/dotnet/framework/installation/clickonce-application-fails-update