— 智慧型传感器(SmartSensors)将温度、气流、水/泄漏和触点闭合的状态数据传输到新型智慧型机架控制器(SRC),为实时决策和管理数据中心提供关键的数据支持 —
Posted on November 9, 2020
新泽西州萨默塞特市-2020年11月2日 — 力登公司,罗格朗旗下品牌,同时也是智能数据中心管理和机架式配电解决方案的领先提供商,今天宣布发布他们了一款 智慧型机架控制器(SRC)。新产品满足了数据中心设施和管理要求,通过连接的智能传感器收集IT设备周围的环境信息,以及机架门把手和读卡器上的安全状况,无需复杂地对IT基础设施进行重新配置、配电,就可以获得数据的可视化和异常事件的告警。
许多设施和数据中心运维管理者并不总是能够使用适当的工具或人员来监控数千台设备,以及测量数据中心、边缘网络甚至远程分支的IT设备内部和周围的环境和安全变量。除了缺乏工具外,由于特殊的电力需求,运维管理者在部署监控技术时犹豫不决,或者可能缺乏全面部署设备所需的空间。
相比之下,智慧型机架控制器(SRC)解决方案是基于Raritan的Xerus构建的™技术平台,可以把各种智慧型传感器(SmartSensors)检测到的数据连接起来,为各个层级的设备添加一层智能色彩。智慧型机架控制器(SRC)上的LCD显示屏可访问所有智慧型传感器(SmartSensors)检测到的数据,如温度、湿度、气流、空气压差、水浸、触点闭合、接近检测、振动等。收集到的信息可以通过SNMP、Modbus over TCP/IP和JSON-RPI等协议传递到各种楼宇管理系统(BMS)或数据中心基础设施监控(DCIM)工具上进行进一步分析。
智慧型机架控制器(SRC)传感器管理解决方案的其他优势包括:
力登公司(Raritan)产品管理高级总监Calvin Nicholson说:“我们将Raritan SRC设计成一款一体式智能传感器管理工具,以支持数据中心、设施和安全管理人员监控其关键的远程和本地基础设施,以促进更好的业务连续性的需要。”。
有关Raritan智慧型机架控制器的更多信息,请访问:www.raritan.com/ap/cn/products/power/rack-management/intelligent-sensor
关于力登公司(Rarirtan)
力登是罗格朗旗下的品牌,是智能机架PDU、KVM切换器和其他数据中心基础设施监控和管理解决方案的全球领导者。力登公司的创新提高了全球数据中心和服务器机房的可靠性、效率和智能性,服务客户包括思科、戴尔、谷歌、惠普、IBM、英特尔和微软等世界500强企业。要了解更多信息,请访问 Raritan.com、LinkedIn或Twitter。
关于罗格朗和罗格朗,北美和中美洲
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施专家。它为商业、工业和住宅市场提供的全面解决方案使其成为全球客户的标杆。罗格朗采用一种涉及所有团队和利益相关者的方法,通过收购和创新推动盈利和可持续增长的战略,不断推出新产品,包括罗格朗全球Eliot(电力和物联网)计划的相关产品。罗格朗是世界上最具可持续发展能力的公司之一,在公司骑士的排名中,罗格朗致力于在其运营中实现碳、水和废物的减排,深化其社区关系,并不断改善其产品的环境状况。罗格朗公司公布,2019年的销售额约为74亿美元。罗格朗在北美和中美洲拥有强大的业务,拥有一系列知名的市场品牌和产品线。罗格朗在巴黎泛欧交易所上市,是包括CAC40在内的指数成份股,www.legrand.us。
想了解更多信息,请联系:
Betsey Rogers
公共关系
BridgeView Marketing
1-603-821-0809
betsey@bridgeviewmarketing.com
A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ab060f8-0e7c-4490-8e9e-330e3478a30c