CommandCenter® Secure Gateway

CommandCenter® Secure Gateway

中央服务器管理

力登的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一款易部署、即插即用的设备,为 IT系统管理员与实验室主管提供安全的单点远程访问和管理控制。力登的 CC-SG 将多种管理访问技术整合,包括Dominion® KVM-over-IP 切换器、SP卡及带内管理工具,例如 RDP 和 VNC。

通过CC-SG,用户可以从单个系统,对其整个IT基础设施进行访问和控制,包括具有BIOS级别、带外KVM和对各种计算机和串行设备的串行访问。CC-SG还支持通过以下方式进行远程电源控制:(1)Raritan的PX智能机架PDU;(2)ServerTech CDU1和Pro2 PDU;(3)连接到Sunbird的Power IQ®管理系统的设备。CC-SG自动将数据与Power IQ同步

CC-SG现在为CC-SG管理提供了一个内置安装的桌面客户端,不需要Java或浏览器支持。

想了解更多关于我们
CommandCenter® Secure Gateway

功能

IT 基础架构的集中式网关

安全方式单点登陆到单一IP 地址即可管理所有力登的 Dominion® KVM-over-IP 切换器、SX 控制台服务器、力登,Servertech智能PDU 及物理和虚拟服务器。同时也可管理第三方设备,例如嵌入式服务处理器和远程访问软件等。

集中式验证、授权及日志功能

除了自带身份验证与授权功能,也可与 LDAP、AD®、RADIUS 及 TACACS+ 认证方式集成配合。基于用户自定义标准的访问和控制设备。合并日志记录和审计跟踪。提供双因素认证(2FA)。

免Java和用户站访问

可以从任何地方访问和管理IT资源。享受免Java KVM和串行访问,以及KX III或KX IV用户站提供的高性能服务器访问!

稳固可靠的平台

CC-SG是一个安全、可靠的平台,为需要安全访问重要企业资源的IT经理带来了保障。CC-SG作为虚拟或硬件设备,提供了安全、端到端、TLS加密(256位AES)、身份验证、登录和基于策略的用户访问控制。

其他功能

硬件或软件平台

CC-SG可作为机架式硬件设备或是基于VMware、Hyper-V或XenServer的虚拟设备。多达10个CC-SG设备可以协同工作,用以满足整个企业的IT基础设施访问和控制需求。

高可用性

“群集”配置,可通过主用和备用的 CC-SG 硬件设备,提供设备的冗余能力。同时力登支持 VMware「高可用性」和「容错性」功能,能达到易使用、符合成本效益的高可用性。

通用虚拟媒体™支持

对于通过支持虚拟媒体的 CIM 连接到由 CC-SG 管理的 Dominion KX II、KSX II 和 KX2-101-V2 设备的系统,CC-SG 可对虚拟媒体访问策略的控制,因此使得从远程进行重新映像(应用新的操作系统)、开机或升级设备非常容易。


审计追踪报告

提供日志收集整理与审计追踪,包括详细的活动报告,可供纠正、安全调试之用,并有助于符合法规要求。

编程接口(API)

可支持客户将自身系统与 CC-SG 整合;允许访问 CC-SG 连接的设备。

免Java访问和管理

享受免Java的KVM和串行KVM访问。管理员可以在没有浏览器或Java的情况下使用安装的桌面客户端进行CC-SG管理。


数据导入/导出

可导入或导出 CSV 文件,有助于快速配置设备、节点、用户、关联性及 PDU 的程序或运用 CC-SG 中已存在的数据。

邻居功能

可同时部署及运行多达 10 个节点 CC-SG 设备的邻居功能,为企业的 IT 基础架构访问和控制管理需要提供可靠服务。

Vmware 虚拟化

高效率的单点登入访问您的虚拟环境,并有能力远程访问和控制虚拟机,以及发出虚拟机开启和关闭命令。


安全网关的集中访问和管理



Dominion KVM和串行设备,包括SX II、KX III、KSX II和KX2-101-V2,与力登CommandCenter安全网关集成。通过commandcenter管理系统,管理员可以对多个力登设备进行管理。用户可以通过PC、笔记本电脑或KX III用户站从单个集成系统访问数百或数千台计算机和网络设备。如果您拥有五个或更多的力登设备,应该考虑使用commandcenter进行集中管理和访问。


准备了解更多

预约在线演示

预约在线演示,以了解Command Center SG的工作情况。

立即预约演示

阅读案例研究

了解荷兰国家彩票公司如何使用CommandCenter管理他们的数据中心。

马上下载

联系我们

致电或在线联系产品专家,了解CommanCenter SG的更多信息。

马上联系我们