智能PDU的真正实力:
环境监控

 

监控数据中心环境


据估计,数据中心能耗高达700亿千瓦时,约占美国总电能耗的1.8%。然而这一数字还远远不够,未来能源使用预计将持续增加,这对许多数据中心管理人员来说,无疑是一大挑战。由于许多数据中心无法对当前的电力资源进行完全有效的利用,这一挑战还将进一步加剧。

通过传感器进行环境监测,有助于通过对现有设备的有效利用,积极应对这些挑战。

环境传感器

了解传感器及其类型

登公司提供多种智能传感器,帮助更好地检测环境条件,如温度、湿度、气流、气压、水/泄漏、触点闭合、接近检测、振动等。传感器还可以帮助轻松识别热点,优化冷却设备,避免发生代价高昂的宕机事件,并在接收实时环境告警的同时维护数据中心的安全。

这些传感器可以与力登PX智能机架PDU系列EMX智能机架控制器PX内联仪表机架传输开关分支电路监视器配合使用,即插即用,任何数据中心环境中都易于安装和部署。


点击了解更多 联系销售

monitor-data-center-conditions-sensor-sample

monitor-data-center-conditions-cooling

防止服务器故障

保持IT设备最佳工作温度

子设备都有其最佳的工作温度,当它们处于“安全温度区”之外时,就会容易发生故障。想象一下,假如把你的智能手机至于阳光直射下,那么它会由于过热而断电。那么对于关键任务的IT硬件来说,原理是一样的。

通过对冷热通道的温度监控,您可以将设备保持在其最高工作温度的范围内,从而防止昂贵的设备故障甚至是损坏。


点击了解更多 联系销售


能源利用最优化

准确识别过度制冷或制冷不够

着数据中心能耗的日益提升,了解设备是否过度制冷或制冷不够是非常重要的,因为每一度温度的变化都耗资巨大。数据中心管理人员可以在温度设定点的调控中,温度每提高一度,约节省4%的能源成本。如果数据中心配有更多的传感器,则可以提供颗粒级的准确数据,达到节能最大化的理想温度。

智能PDU通过收集环境数据来实现这一目标。当用户与DCIM软件配合使用时,可以存储、分析、显示和创建报告,从而对IT环境做出以数据为基准、更明智的决策。


点击了解更多 联系销售

monitor-data-center-conditions-temperature

monitor-data-center-conditions-ashrae-logo

最佳实践

符合AHSRAE标准的环境监测

数据中心进行环境监测时,必须遵循美国采暖、制冷和空调工程师协会(AHSRAE)针对温度和湿度提出的最佳实践,以帮助减少宕机时间并提高效率。

关于温度的一个非常常见的错误,是依赖于机房条件而不是机架。可以在机架前部和后部使用6个传感器测量温度,也以及将传感器安装在机架的顶部、中部和底部,从而更准确地记录温度。相对湿度应在40%到60%之间,如果湿度过低,会导致静电放电(ESD)的积聚,如果湿度过高,则会慢慢腐蚀并损坏设备。


点击了解更多 联系销售



智能PDU的真正实力

对数据中心机架级电源基础设施的掌控,是了解数据中心整体效率和潜在威胁的第一步,因为这些潜在的威胁可能会对上游设备造成严重后果。力登智能PDU可以帮助更好地管理数据中心电力链,而远不止仅仅是实施电源分配。

如果您有兴趣进一步了解智能PDU的其他强大功能,请点击以下链接,开始您的探索: