资源

视频

智能机架控制器——智能传感器管理解决方案

智能机架控制器(SRC)是一种智能传感器管理解决方案,可用作环境监测、资产定位、物理访问以及其他监测和安全传感器的中心连接点。

Dominion®KX用户站

Dominion®KX用户工作站是独立运行的设备,用于对服务器高性能的KVM IP访问。这些服务器可通过RDP、VNC和SSH访问连接到Dominion®KX III和KX IV交换机,或通过可选的CommandCenter集成到KVM设备上。纤细的外形可以让他们轻松地安置在桌子上,安装在标准的19英寸机架上,或VESA安装在显示器背面

力登PDU LED端口状态显示

力登在识别LED端口状态显示方面采用了独特的方式。在我们的端口切换式PDU上,每个端口都有一个单独的LED灯,并且使用多种颜色来区分端口所处的状态。

力登iX7控制器的电源共享功能

力登iX7的电源共享功能有助于在任何一个电源馈送发生故障之前,降低断电造成的损失,保持对下游菊链PDU的可视性等。

iX7™:极其先进的PDU控制器

iX7™是极其先进的PDU控制器,为PX3提供更强的计算能力,更多的使用端口和应用程序,使数据中心管理成本更低、运营更高效。

如何重置iX7控制器

有时可能需要重新启动控制器,但不希望关闭设备电源。这可能是因为您正在排除连接问题,或者您正在处理技术支持方面的问题。在本视频中,我们将讨论如何重置您的iX7控制器。

如何连接和配置智能传感器

SmartSensors支持直接与现有机架电源基础设施的无缝连接,从而提供更快、更轻松的部署,并大幅节省成本。一个没有后顾之忧的部署,让传感器可以很容易地改造成任何力登或非力登的电力基础设施。

Dominion LX II — SMB IP-Over-KVM Switch

力登公司经济型Dominion LX II专为中小型企业设计,使IT、数据中心、实验室和网络管理人员可以远程管理计算机和串行设备,实现正常运行时间最大化,避免不必要的出差并可以快速解决问题。

CommandCenter 安全网关(CC-SG)

在此视频中,您可以了解力登(Raritan)的CommandCenter安全网关(CC-SG)如何为IT管理者和实验室主管提供应用程序、操作系统和BIOS级别上,多个技术平台整合, 简单安全的远程访问和控制。CC-SG可直接从桌面管理数千台IT设备。

 

Dominion SX II — 新一代串行控制台解决方案

在这个最新视频里,了解力登SXII 串行控制 台如何提供强大的访问并管理串行控制设备,如网络交换机、路由器、服务器、PDU,电信和其他更多设备。

Page 1 of 2 pages  1 2 >