主机托管的思量:了解它的优势、局限,以及未来的发展趋势
Posted on October 30, 2017 by Gento
随着市场上数据中心需求的猛增, 不论是大企业还是小公司,托管这一概念俨然已成为各类企业更受欢迎的选择。主机托管(”Colo”)设施运行并将共享数据中心空间出租给各个租户客户,而非单独自行管理自己数据中心的公司。
刚刚创立的公司或是一些想要扩大数据中心的大型机构,应该会从托管这一选择中获益。为帮助您更好地了解托管的含义,我们列举了以下有关托管的优势和挑战,让您的数据中心“结伴飞翔”而不是“单飞”。
不容置疑的优势:
- 主机托管运营设施涵盖到数据中心里的每一项服务,从冷却到电力到空间,无一不包。客户除了自己的服务器和存储之外,无需担心其他任何事情,这也就大大降低了客户的资本支出。如果是自行保养维护和升级公司的大型数据中心,不仅基础设施投资巨大,还要投入更多的人力物力财才,以保障整个数据中心的良好运行。
- 主机托管服务可以根据客户的目的和要求进行灵活变动。很多托管公司就因此扩展了他们的服务内容以满足客户特定的商业需求。
- 如果要建立一个全新的数据中心,那必须紧锣密鼓,没有时间可以浪费。就这样,对于一个公司来说,也要花费几年的时间来建造,而且这意味着要进行正常的运行,则时间会更长。
- 相比之下,将数据中心技术移交至托管中心显然更简单,而且可以立即开展部署应用。企业可以通过零售和打包托管,选择租赁一系列的空间,并且依据自身设备的要求,从各种不同的托管服务中进行选择。规模较小的公司一般倾向于选择“零售托管”,即租赁单个服务器、机架和机柜;而较大型的公司则偏好“打包托管”,即租赁整套设备和服务设施。
面临的挑战:
- 在托管中心和其他客户共享空间势必会降低安全性。 事实上,其他后来的用户就像前一家公司的管理者一样,可以访问同一个空间,往往令人心生不安。所以,高安全性的解决方案必然会让人神安气定,比如力登的智能锁门禁访问和控制系统就是这样一款高安全性解决方案; 既经济又高效,智能访问技术可以保证和保护机架免受任何未经授权的访问。
- 如果托管中心离客户很远,势必也会增加出差的费用。 当你的设备需要手动处理或开启,这个问题就显得尤为尖锐。为消除这一问题,部署进行易于远程控制的解决方案就显得尤为重要。例如,KVM-over-IP, Serial-over-IP 和智能PDU硬件设施则可帮助您,即使身在远处,也能全方位掌控您的设备。或者您也可以给服务商一套清晰、明确的指示,这样您的设备也可始终被妥善处理,减少您公司额外的现场支持,这也不失为一个好方法。
- 此外,如果你的用电状况没有被准确记录,那你就有可能会多付额外的电费。 所以,确保您公司的用电量已进行准确的计量,您公司准确支付了电费,也十分必要。庆幸的是,像力登公司的 PowerIQ 以及智能机架PDU都可帮助客户详细记录用电状况,同时提供均衡用电的举措,驱动电能最大化使用,响应可持续发展的倡议。
那么托管市场的未来走向是什么样? 根据由MarketsandMarkets最近的一项研究表明,全球的数据中心托管规模有望从2017年的315亿美元,在2022年增长到623亿美元,复合年增长率高达14.6 %。零售托管将占据最大市场份额。此外,北美预计在2017年拥有全球最大市场,而亚太市场预计在2017年到2022年以最高速度增长。
很明显,数据中心托管越来越受欢迎和关注,同时也具备很多优势,但是公司最终决定是否将数据中心进行托管还是取决于公司自身的利益和发展,哪种举措才对公司最有利。如果未来希望将数据中心进行托管,那您或许需要考虑一些关键技术来帮助您进行远程管理设备。如:KVM-over-IP, Serial-over-IP 和具备远程电源监控/管理的iPDU、远程机柜安全、以及环境监控能显著提高正常运行时间、可用性、提高效率和生产力,并克服各种潜在障碍。
如果想了解更多关于托管的信息,请查看力登公司网上讨论会----高效托管部署的技术发展趋势。
Technology Trends for Highly Effective Colocation Deployments