主页 » 博客 » 数据中心趋势:机柜密度和停机率呈上升态势
Posted on March 18, 2021 by Website Administrator
随着数据中心机架的密度日益增加,即使其程度还不需要对现有资源进行扩展,也需要对配电和冷却系统进行大规模更改。与此同时,数据中心宕机越来越频繁,从而造成的破坏也越来越大,根据Uptime Institute最近一项研究表明,这些停机主要是由电源问题引发。现在,让我们仔细研究一下以下两种数据中心的变化趋势。
更高的机架密度
根据2020年7月,第十届Uptime Institute关于全球IT和数据中心管理者的调查报告显示, ,在过去9年中,服务器机架密度平均增长了近4倍,从2011年的2.4kW/机架、2017年的5.6kW/机架增至2020年的8.4kW/机架。
在2020年的425名受访者中,有16%的人表示,他们的机架功率密度在过去一年里增长迅速,53%的人则表示缓慢增长。余下27%表示机架密度与以前持平,而4%的人表示功率密度在减小。
Uptime Institute表示,由于计算密集型工作负载、人工智能、物联网以及增强现实和虚拟现实的增加,每机架功率密度也随之上升,而这对于数据中心设计、容量规划和冷却以及电源供应是至关重要的。
据报告称,大多数受访者表示,他们机架最高密度在10至19kW范围内,单这一点还不足以要求对数据中心进行广泛的技术改造。总的来说,大多数企业(准确地说是46%)的机架密度在5到9kW范围内,而25%的机架密度在1到4kW范围内。剩下的人员中,13%的机架密度为10至19千瓦,16%的机架密度为20千瓦及以上。更具体地说,对于较高的机架密度,约7%的机架密度在20至29kW之间,约5%的机架密度在30至39kW之间,约5%的密度在40kW及以上。
密度20kW及以上的机架数量正在上升,但目前还没有达到业界预测的程度。根据Uptime Institute的调查数据显示,这些高密度、计算密集型的工作负载,大部分都是由企业通过超规模云供应商作为一项服务来消耗的。
数据中心宕机频率增加
根据Uptime Institute数据显示,数据中心停机现象越来越普遍,从而造成巨大的损失。在过去三年中,有78%的数据中心运营商表示遭遇过IT设备宕机,而在2018年和2019年的调查中,这一比例约为50%。
在2020年的调查中,20%的人称在过去三年中遭遇了严重甚至危急的停机状况,从而造成了严重的经济和名誉损失。
另外24%的人表示经历过停机事故,服务器中断,但持续时间有限,所受的经济影响较小或可以忽略不计,但对名誉的损失和违规操作等造成了一定影响。其余57%表示停机造成的影响微乎其微。
据报告显示,在过去的一年中,数据中心宕机的成本显著增加。2020年,16%的停机事故造成的损失超过100万美金,比2019年提高了10%。 40%的停电事故造成了10万至100万美金不等的损失,比2019年高出28%。
可预防的宕机
大多数数据中心运营商(75%的受访者)认为他们的宕机是可以预防的,而2019年这一比例为60%。停机的四大主要原因分别是现场电源问题(37%)、软件或IT系统错误(22%)、网络问题(17%)以及冷却问题(13%)。
Uptime Institute 报告称:“随着企业对管理、流程和培训方面投资的增加,几乎可以肯定地说,数据中心宕机的频率一定会大幅下降,”
力登解决方案
力登PX智能机架式PDU系列,是业界10kW以上设计适用范围最广的产品,包括额定功率高达68kW的机架式PDU。具有实时远程电源监控功能,可通过断路器跳闸报警以及内置故障转移功能,始终保持网络连接并向IT员工提供实时电源警报,从而提高正常运行时间。如果pdu与力登数据中心基础设施管理(DCIM)软件结合使用,还能进行电源容量规划。