主页 » 博客 » PX4机架式PDU——创新技术与高效性能的结合
Posted on June 21, 2023 by Gento
PX4机架式PDU拥有先进的解决方案,旨在帮助数据中心专业人员解决当前的电力需求,并预测和应对未来的机架配电挑战。随着行业格局的不断变化,拥有能够适应不断变化业务环境的机架式配电设备至关重要。PX4提供了一系列经过行业验证的硬件和插座技术功能,使其成为最大限度地提高空间利用率、提供高效运营和确保安全的理想工具
根据Uptime Institute最近的一项调查,许多数据中心都在为部署更多的IT设备面临空间限制。PX4的高密度插座技术解决了这一挑战,为每个PDU提供了最多的插座,以支持高密度机架要求,使数据中心专业人员能够将更多设备连接到PDU。
PX4机架PDU还具有专利Cx插座,这是一种混合IEC C13和C19标准的插座,使各种设备更容易连接到PX4,而无需担心插座类型。Cx Outlet有助于确保密度和灵活性,同时在未来设备更新时降低购买新PDU的复杂性和成本。
PX4的45度角进线技术使电源线更容易连接到设备,降低电源线的损耗,延长电源线的使用寿命。PX4的插口交替部署功能在各分支电路上提供了更平衡的负载接入,提高效率并降低特定电路过载的风险。
PX4的RamLock机械锁定功能增加了额外的安全保护,通过防止电源线意外断开连接,确保设备与PDU的插座保持连接,以此来保护那些高价值的数据和设备,减少停机时间,提高生产力。
PX4机架PDU是一款功能强大、具有前瞻性思维的工具,可推动企业加大发展步伐,保持行业领先地位。如果您希望提高IT基础设施的效率,减少数据中心的停机时间,或保护您宝贵的设备和数据,PX4 Rack PDU是理想的解决方案。点击这里了解PX4机架PDU如何凭借其前瞻性思维的力量帮助您在竞争中保持领先地位。