经美国环境保护署和其他能源组织承认,为减少碳排放,该会 计师事务所动用其所有业务部分,用以支持其节能措施—包括 其数据中心。
它的传统数据中心支持该公司在美国的专业人员使用的所有应 用程序,几乎有一半的电力使用的是低排放的天然气发电系统。 发电机的余热不是排放到环境中,而是分配给冷却系统,为空 调系统提供持续的冷冻水,为IT设备保持最佳温度。太阳能甚至 被用来为公司的总部提供电力,该公司的总部设在数据中心和 公司办公室。
数据中心的能效步骤包括虚拟化服务器、消除热点、过度冷却 以及其他能源效率低下的设备。该公司还使用穿孔瓷砖和冲裁 板来防止热空气进入橱柜或进入冷通道。
随着业务量的增长——以及最近对另外几家公司的收购——公 司决定将其数据中心业务扩展到第三级托管 (colo) 设施。数据 中心团队利用这个机会测试了其内阁配置和电力分配策略,并 对两个数据中心引入新的设备用以提高能效。
这家会计师事务所的新托管网站将提供双重服务——生产和灾备 恢复。来自遗留数据中心的一些重要应用程序将在托管站点中复 制,长远的目标是使两个数据中心将来具备相同的生产力。
于此同时,随着向第三方托管数据中心迁移,该事务所一直向 刀片服务器和虚拟化转型----提高其数据中心电力密度的同时, 减少其计算设备的物理占用率。在配有刀片服务器的更高密度 的机柜中,需要更高的电压。旧的低密度2至4千瓦的机柜将被6 至8千瓦的机柜所取代,机柜内会装满刀片服务器。在总部的数 据中心,虚拟化的举措释放了大量的内置空间,但于此同时, 用电量的限制却着实令人担忧。
而在新的托管中心,有着足够的地面空间和电力供给能力,足以 应付数据中心未来的扩张----5000平方英尺的空间几乎配备了一 兆瓦的电力。然而,即便如此,对电力能耗的管理和冷却却是一 个令人担忧的问题。面临的另一个挑战是对电力分配和容量的决 定,以支持不同的机柜配置。
为了简化和加速数据中心基础设施的部署,该事务所为不同的设 备应用创建了标准的机柜配置。例如,一个机柜配置由Cisco UCS 底盘组成,主要用于闪存和备份。另一个机柜配置可能有3到6个 UCS 机箱,作为主闪存和备用存储器。
该公司还希望在其电力链和数据中心环境中设有一个具备可视性 的单窗格,用于未来规划并消除潜在的问题。
该公司正在为新的托管中心寻求配电和监控的解决方案。
从以往来看,该公司已采取了在机架上配置基本的配电装置和一 个分支电路监控解决方案,通过远程电源板监测电源。但是这个 解决方案并不能提供用电细节和电量----比如有可能会被超额计 量电费。
对于新的托管中心,事务所希望在机柜和设备层面上有更精确的 电力测量功能。公司的IT团队对不同厂家的 PDU 产品做了全面的 比较测试。由于力登公司 PDU 的出色表现----提供准确的端口级 电源计量,以及对 PDU 即插即用的智能温湿度传感器,最终被事 务所选用。
事务所购买了力登50安培的三相智能机架 PDU 。将三相电源直接 分配到机架上,可有效提高双机架的密度,而不会令成本增加。 三相 PDU 也更节能,因为它消除了每个电压下降的能量损失。
利用 Power IQ DCIM 监测软件可以对力登 PDU 上采集的实时信 息进行分析。除了监测电力容量和电能消耗,Power IQ 还可提供 数据中心现状图、电力分析、冷却表以及潜在故障告警。
事务所的数据中心运营总监这样说到:“要论数据中心可视化的作 用,就是比如有人说:‘嘿,我们打算在托管中心多加12台机柜, 能做到吗?’你就能运用精确的信息,立刻做出一个假设分析,而 不是只靠服务器设备上的铭牌信息来做推断。”
运营总监补充说:“设备铭牌信息或许在某些特殊情况下会好用。 但是如果你使用的是全宽度刀片服务器,大量的核心内容和存储 信息,你就会感到吃力。你会想确切知道在这个电力负荷下到底 发生了些什么。所以,端口级别的计量工具非常有用。”
机柜中读取的电力各不相同;即使是在相同的机柜配置中,也是 如此。“有许多变量,包括运行的程序、使用中的 CPU ,”总监这样 说道:“掌握强大的 Power IQ 信息是非常有用的,因为我们肯定 地说,这些排列在常规基础上的 HP 存储信息消耗了 3kw 的电量, 而非我们原先所料想的那样。”
在托管中心的不同机柜配置中,Power IQ 所展露出的性能也对原 来的数据中心产生了作用。“如果我们在托管中心的柜子里放置6 个 UCS, 消耗 X 千瓦电量,我们就可以在总部部署之前使用这些 数据点。”总监这样补充说。
“我们每周都会发布电力消耗的报告,并跟踪我们在电力曲线上的 位置。这是多年来我们第一次都看到能耗下降。”总监说,“这一 结果主要归功于我们采用了更高效的电脑,高效的电力分配和实 时监控,这让我们知道什么时候可能出现问题,以及如何提高生 产效率。”
为了保护IT设备,托管中心同时配备了传感器来管理空气流量, 温度和湿度。放置温度传感器,主要用以测量进入机柜顶部的回 风温度。通过对 CRAC 单元附近的温度监测,传感器显示公司无 需运行所有的空调设备,这就大大节约了冷却成本。传感器同时 还能帮助消除热点。
随着托管中心各种应用程序的增加,IT团队还密切关注着基础设 施的限制----如是否有足够的交换机端口,是否有能支持新单元 的网络连接,备份连接。为了节约端口和IP地址并降低成本,IT 团队利用了力登 PDU 的级联特性,使用一个 IP 地址来级联8条 PDU。
事务所运用了一系列由 Power IQ 产生的报告,包括机柜的电力容 量。“我们能够很容易的分辨出哪些信息需要我们特别关注的---- 黄色是需要注意的信息,红色意味着电力达到临界阀值。我们也 用管理报告来说明为何我们应该将一个机柜的电流从30安培升级 到50安培,”运营总监介绍说。
作为力登公司的长期忠实客户,该事务所十多年前就开始使用力登 KVM 交换机对服务器进行带外访问。随着时间的推移,模拟交换 机慢慢被用于总部数据中心的力登数字 KVM-over-IP 交换机中。
新的托管中心已经增加了力登的 Dominion KXIII KVM-over-IP 交 换机和 Dominion SX 串行解决方案来远程访问和管理 IT 设备。
反过来说,通过使用力登的 CommandCeneter 安全网关,可以对 两个数据中心中所有连接到 Dominion KX 和 SX 的 IT 设备进行单 一端口的控制。可以纵观整个企业的视图,以及通过浏览器对所 有服务器进行 BIO 级别的访问。通过单一的 IP 地址登入,可以对 总部和托管中心的所有物理和虚拟服务器进行实时查看。
“我们现在有一个单独的玻璃监控平台来管理我们分散的数据中心。 力登的解决方案帮助我们将数据中心的基础设施可视化,以便我 们能进行有效的管理并满足业务的需求。无论计算配置如何,我 们都可以通过了解我们的电力容量,在任何给定的时间内实现可 靠性。这就好比在汽车里装了一个汽油表。没有理由耗尽汽油。 我们在任何时候都能对电力的使用和基础设施的性能有着实时的 可见性。”
一所大型会计师事务所,提供审计、税务和咨询服务。