EPAM logo

EPAM Systems解决了其数据中心日益增长的提高生产效率和减少停机时间的需求问题

关于EPAM系统

EPAM系统是一家在中欧及东欧区域(定制化)项目软件最大的开发商,以及 IT 顾问咨询业界最大领导业者。该公司成立于1993年,拥有员工超过5,500名专家,并在30多个国家进行项目。公司的分支机构分布在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、美国、匈牙利、英国、德国,以及瑞典和瑞士。

EPAM系统的主要业务包括:软件开发、测试与维护,和支持定制化软件和商业应用;建立专门的软件开发中心(技术中心)以及 IT的 咨询顾问。

安全及远程访问服务器日益增长的需求

就在一年多前, EPAM系统公司的IT部门认为这次要使用的设备,需要能确保可靠及安全地透过 IP 网络远程访问数据中心的服务器。这个解决方案还有用户远程的工作站藉由链接媒介或硬盘安装软件的能力。

EPAM系统的IT 部门管理人员Aliaksei Marchuk 说:「我们曾使用另一家厂商用的KVM- over-IP 的KVM交换器,不过,该解决方案不符合我们的安全要求,也不能提供KVM使用时可在用户的媒体传输数据和安装软件,这些对我们都非常重要。」

「我们调查了市场上现有的KVM解决方案,Raritan为我们提供用他们的Dominion KX II的KVM - over-IP切换器,访问连接服务器的演示。该测试设备安装在距离有二千公里远,让我们能够评估该设备的性能,充分满足我们的需求而且它的价格也意外的超值。」Marchuk 指出。

EPAM Systems Data Center

寻找一个解决方案

EPAM系统的IT部门认为需要他们选择的任何解决方案必须满足五个标准。主要的标准是KVM- over-IP技术。今天, KVM切换器的大多数制造商提供了这技术别的产品线,但只有Raritan可以提供最佳质量的视讯,包括可用低频带的通路网关。

 

该系统要能在KVM使用期间提供从用户媒体端进行交换数据和软件安装,这项技术称为虚拟媒体, 也就是Dominion KX II系统所具备的性能。该解决方案还需要非常快速和准确的鼠标同步化。凭借其整合技术,Absolute Mouse SynchronizationTM(绝对鼠标同步),Dominion KX II完全满足这方面的需求。最后, EPAM系统需要的高可靠性和安全性,Dominion KX II的可靠性是来自于其双电源和所有Dominion KX II 产品机型都提供 gigabit 以太网络端口。全方位的安全设定、所有的数据报括视讯的加密,以及配置的TCP / IP端口,让Dominion KX II拥有最高安全层级的保障。

「我们非常满意我们的经销商MasterProject提出此解决方案,现在如果没有这个设备,我们无法想象如何进行我们的工作。 」
Aliaksei Marchuk
系统管理员, EPAM
投资回报

Raritan的解决方案使EPAM 的IT人员节省时间和具体地减少问题时发生服务器的停机时间。例如,不再需要去数据中心重新启动一个发生问题的服务器。

服务器和工业空调在18 ℃下保持室内温度的噪音,实际会造成数据中心工作时的不适感。如要安装软件装置在其数据中心的服务器或多个服务器上,现在可以利用 Dominion KX II 远程完成任务。再加上, Dominion KX II藉由同机柜靠近每个KVM切换器的液晶显示器提供本地访问服务器。

位在数据中心10多公里的远程办公室, EPAM系统公司的IT部门可以访问服务器的数据中心,以及从服务器上下载所需的数据到在地媒体或硬盘中。

Raritan’s T1900 KVM console connected to the Dominion KX II近期前景

当有机会提高IT人员的工作效率并确保可靠和安全访问,EPAM系统公司在美国的办公室安装了Raritan的Dominion KX II KVM切换器。

使用这些切换器,在白俄罗斯EPAM系统公司的分支机构评估所有可带来的益处后,决定未来扩大与Raritan的合作。

Learn More About Raritan
顾客

白俄罗斯共和国的EPAM系统

挑战

当用户坐在自己的办公桌时,可以与连接的硬盘和媒体来进行远程安装软件,而软件开发领域最大的服务供货商要能确保及时、安全且可靠地访问数据中心服务器,

解决方案

Dominion ® KX II的KVM-over - IP切换器可支持虚拟媒体、安全性和冗余功能。

结果

该EPAM系统的IT部门已经明显提高生产力和降低他们的服务器停机时间;减少数据中心的机架电缆数量帮助了改善数据中心的空气流通。


« Previous Case Study
Greater Media

Next Case Study »
Experian