超过5000家德国药房使用LAUER-FISCHER GmbH的管理服务和在线服务,服务范围从药物信息系统、库存管理系统。
450名员工,位于Fürth的总部和遍布德国16个分公司,专注于加强产品竞争力和客户的生产力,并帮助他们遵守联邦法律规范配药及药店的业务。
一家在ARZ Haan AG的子公司, LAUER - FISCHER GmbH提供的药房和国家的最先进的软件解决方案和代管服务,以及从服务于医疗保健行业已超过55年的专业知识。
除了提供代管服务,公司提供的其他在线服务,在线的药房的管理和控制系统─ WINAPO® M·I·S,提供准确的采购,库存和销售数据,帮助药房预测未来盈利潜力。
另一项服务是WINAPO LAUER-TAXE在线,一个动态的、在线库存列表 ,提供价格,供应量和超过340,000种药品和药品有效成分的信息。
该公司还生产4,000光盘,内容包含最近14天药房的所有分发记录和时间表,以符合法规。
除了其自身的产品和服务组合,LAUER - FISCHER有限公司的技术开发团队倡导业界的创新,如电子健保卡和电子处方对大的健康医疗项目提供计算机辅助服务。
支撑LAUER-FISCHER GmbH服务,应用和入口网站,需要高可用性的IT基础架构,LAUER - FISCHER GmbH公司和其客户的收益和经营高度依赖于这些系统的可用性。服务器不可用的问题会对服务产生不利影响;停机也可能会导致无法遵守配药的法律。
LAUER-FISCHER GmbH的IT基础设施建置在100台的Windows®的服务器,以及网络交换器和路由器,额外的30台服务器用于开发和测试该公司的新的解决方案。
IT基础架构还支撑LAUER-FISCHER Gmb公司ERP系统、关键业务,和药剂师的电话客服。
LAUER-FISCHER GmbH的快速拓展产生一个更新更大设备需求,使其 IT设备可以支撑持续扩张的业务量。由于需要搬迁至新工厂,该公司评估其所有的IT的需求包括服务器管理在内。其现有的KVM交换器解决方案达到了它的局限性,仅能支撑四个使用者,无法处理额外的服务器。 LAUER-FISCHER GmbH决定升级它的服务器管理解决方案。
因为使用远程访问系统操控远程目标服务器上,所以传统的远程桌面软被淘汰。这LAUER-FISCHER GmbH希望该解决方案必须提供在各种情况下的都能访问所有服务器,即使在网络出现故障或操作系统当机时,也可从内部和服务器机房以外的地方提供访问功能。
经过严格评选之后,LAUER-FISCHER GmbH选择了Raritan 获奖无数的Paragon-II-1664和 832型号的KVM和七个用户工作站。适用于IT团队从一个用户工作站(显示器,键盘和鼠标)到多台服务器的安全访问的 Paragon II的提供随时随地、可访问,优质视频分辨率和丰富的管理功能。
可堆叠企业级模拟KVM解决方案,多个使用者可以安全、无阻塞地管理服务器不被拦截的访问。它提供了统一的Paragon所连所有服务器的整合界面,并提供BIOS级的控制(在目标服务器的操作系统崩溃时)。
LUER-FISCHER GmbH数据库和系统管理员 Wolfgang Veite说 :「经过慎重评选过程之后,我们选择了Raritan业界备受肯定的解决方案的提供者 lT Systemtechnik,专业迅速地帮助我们找到符合所有需求的解决方案。」
Paragon II 可满足 LUER-FISCHER GmbH的可扩展性的要求。 Paragon II 切换器专为成长型企业所设计,其弹性和可扩展的模块架构让它具备在多层可堆叠交换器的能力,可在单一用户工作站管理无数的服务器。
安全性也是一个重要的采购标准。Paragon II提供的安全令牌, AES加密,日志记录和审合跟踪以及一个自己独立的KVM网络。这也实现「无人值守」,即不在数据中心现场也能服务器。
根据专业实验室测试的、公认 Paragon II 的视频分辨率(1920× 1440),是KVM行业最佳视频质量,这对需要长时间看屏幕的IT人员是个福音。
LAUER-FISCHER GmbH部署了两个用户工作站在数据中心和两个控制台在行政部门。服务器在用户工作站300公尺外也可以容易地访问。对于超过300公尺距离,公司为开发部门购买了 ParagonII IP
对网络客户尤其重要的最小化停机时间, LAUER-FISCHER GmbH计划在两晚将所有数据中心的IT设备的移动到新地方。一个专门的IT基础设施安装用以方便移动,基于Raritan新的KVM解决方案关键零组件。Paragon II交换器使团队以满足其紧凑交割的最后期限,因为IT管理员能够坐在一个用户工作站,配置和管理新添加的服务器,不用再走到到机架间操作。
Veite说 :「我们日常运作效率的提升都因为Paragon II 终端机可以同步进行工作,平均维修时间(MTTR)也得到改善。Raritan可满足我们现有需求及为未来项目提早做好准备。 」
超过5000德国药房使用LAUER-FISCHER GmbH的管理服务和在线服务,从药物信息系统,库存管理系统上运营他们的业务。