Miniatur Wunderland logo

世界上最大的模型铁路景点,使用 Raritan 让火车、汽车与飞机的轨道正常运作

列车误点和交通堵塞可能是日常生活的一部分。但在Gerrit Braun的世界里,这样的事件很少发生,这是相当惊人的,因为Braun管理超过横跨全球几大洲跨多个国家 800辆列车与其他不同的运输模式。

即使火车是微缩模型而居民是迷你塑料人物,一天的时间由15分钟的周期来表示,但营运世界上最大的铁路模型却是件不简单的任务。事实上,它需要一个IT 管理团队和超过40台计算机及其他的 IT设备,以保持列车轨道在 Miniatur Wunderland中正常的运作, Miniatur Wunderland 是德国最热门的旅游景点之一。

Miniatur Wunderland 占地1100多平方米独立展示不同欧美各主要地点的全景,包含运行中的的火车、汽车、卡车、消防车、船只与高山缆车, 更不用说其他30万个小型LED灯、近3,000栋建筑物与桥梁 ,以及200,000的「居民」与160,000棵树木。

横跨全球几大洲

Gerrit Braun身为Miniatur Wunderland公司的总裁兼首席技术长,希望能创造一个比只在玻璃墙后铁路模型更刺激的东西。他与他的孪生兄弟Frederik Braun和 Stephan Hertz,目标是构建一个完整的微型世界中,所有的展品准确传达在现实世界中发现的工程奇迹,而火车只是众多亮点之一。这些展品座落于汉堡Elbe 河旁的有名的仓库区,从 2001年首次开幕以来,已经吸引约五百万的游客前来观赏。

微型世界的德国南部有阿尔卑斯山的高山缆车、如诗如画的风景和超级高速公路;而汉堡展示一个繁忙的火车枢纽和各地方的地标。随潮水起伏的船只航行在斯堪德纳维亚特色的北极海上;在瑞士六米高的阿尔卑斯山上,蜿蜒环绕的山火车与露天的音乐节栩栩如生。美国展区内,你可以尽情游览大峡谷、拉什穆尔山、落基山脉,卡纳维拉尔角,迈阿密,沼泽地和拉斯韦加斯(在晚上要点亮拉斯韦加斯大道及周边地区,就需要30,000个 LED才够);此外,游客也有机会一睹传说中内华达州神秘基地 51区,据说也存在已研发的实验飞机。

超过40台 Windows®XP和Linux®的计算机和服务器控制整个展览与它所有的活动组件。 中央控制室的IT管理人员,使用Raritan的Raritan的 Paragon II Cat5 analog KVMs解决方案来存取这些位于个遍布全产区距离不等的计算机,并在距离不等的控制台。从八个 IT管理人员用户端对所有计算机进行快速访问并将指令发送到任何的目标对象。

无所不在的显示器捕捉微型世界内各特写镜头,和探索它如何运作的幕后秘密

此展览也展示了IT管理中央控制台和它各式各样的功能。参观者可以在大型墙面上可看到在每台计算机上一排排的视讯显示器 。显示墙也显示从安装在模型火车和在系统组件上如讯号箱盒和桥梁,超过200个微型摄影机发送的显示画面。参观者可以看到展览活动的特写镜头与不同的角度的画面显示。

除了「展示用屏幕」外,也有管理员工作站的显示屏幕。配备有键盘及鼠标使用户工作站,管理员控制整个模型的铁路公司。当操作者访问一台计算机,计算机视讯会同时显示在计算机用户工作站的以及电视墙上。

Braun 咨询 Knurr AG 公司后 ─ Raritan 在Deutschland GmbH 的一家经销商, 选择了Raritan的 Paragon解决方案。这项决定是基于以下几个选择标准,包括无论是在可以同时连接计算机系统和同步用户数量的可扩展性,简化布线标准的Cat5缆线, IP访问能力和较佳视讯质量。

Paragon KVM切换器 ,提供了所有连接的计算机的整合视图,并为多达64个用户不被拦截的访问 ,已由独立测试实验室确认,该产品在最长距离内,具备业界最好的KVM视讯质量。

Paragon II 系统可以从任何计算机视讯传到给任何用户站,非常适合用在网络营运中心显示器、电视墙和广播控制室。这对Miniatur Wunderland尤为重要,因为显示器墙面是非常受到游客欢迎,因为他们可以如同跟管理者角度体验展览运作,透过展示启动和控制情况,像是升降桥梁、降落直升机或改变海洋的潮汐流。

首席技术官Gerrit Braun指出:「我们特别投注精力在视讯质量方面,因为希望在显示墙与用户站提供最佳的分辨率。同时我们也关注到一些展品的移动部分像是火车可能会影响视讯质量,所以我们需要一个即使超过最远距离也能传输最佳分辨率的解决方案 ─ Paragon平台 即使在有计算机和显示器之间的距离很大的情况下提供卓越绩效。

下一站:阿尔卑斯山的机场

可扩展性也是一个重要因素,因为展品不断扩展和演进。在未来几年的新计划 包括一个位于阿尔卑斯山中部机场和陈列其他国家的展品, 将至少需要16个额外的计算机和许多网络设备。

Braun 说:「 Paragon的模拟 KVM切换器和 IP 基础的选项,提供我们为我们当前和未来需求的最佳管理解决方案,因其可 远程访问的仿真布线、视讯质量和 IP 功能。,数字与模拟存取能力将更有效裨益我们执行的下一阶段的建设,Cat5 缆线的清楚布线组织和维护的可扩展,将来会在整个安装上证明我们在技术面的成功。

 Braun 继续提及:「 Paragon解决方案用自己来证明我们投资成本已经回收,藉由帮助提高系统的各种操作单元的效率和可靠性,以及节省了宝贵的空间,例如在整个控制室能够节省整个计算机柜以及其接口设备。

 Manager Dag Adome 身为Miniatur Wunderland的 IT 项目经理,呼应了Braun 的看法:「经过不到一年的时间, Paragon系统已经成功运作并超乎我们的预期,我无法想象它不在我该如何工作下去。 」

Miniatur Wunderlands 的 案例说明 

 

 
 
 
 
 
 
 
Raritan Solutions 

Learn More About Raritan
客户

Miniatur Wunderlands,德国最热门的旅游景点之一,拥有世界上最大的铁路模型展示和其他微型景点。

挑战

营运团队正在寻找一种更好的方式,可以访问和控制超过40台 用以维持展品运作的计算机,虽然规模很小但面对的挑战却很大。展品每日需管理和同时运作包括 800列车、 900个信号装、 2,200 铁轨切换,30 万盏灯和其他成千上万的微型对象。

该团队还希望与观众一同分享显示在计算机屏幕呈现的画面,使他们能够更了解整体铁路展品的幕后花絮。

以前的KVM解决方案已经由于Miniatur Wunderlands的快速增长达极限,为其长远发展需要找到一套更具扩展性的解决方案。

解决方案

Raritan的Paragon ®II Cat5模拟式KVM解决方案,具备可选择的IP 访问能力

结果
  • Paragon 长距离的高视讯质量传输,让Miniatur Wunderlands可将展示现况跟控制中心的运作情况,完整呈现在大型屏幕墙上增加旅客的现场体验感。
  • Paragon 可从一个用户站快速,直接存取系统计算机提高了营运效率
  • 键盘和鼠标的消失实现了空间的节省

« Previous Case Study
LAUER-FISCHER

Next Case Study »
Greater Media